结果:找到"QSFP+有源光缆 光模块生产厂家 ",相关内容1000条
- 100GQSFP28SR4光模块与100GAOC有源光缆的对比
- 100GQSFP28SR4光模块与100GQSFP28AOC有源光缆都被广泛应用于100G数据中心短距离互连,既然两者都可以实现短距离互连,那么它们究竟有什么区别,各自的优劣势是什么呢?在了解它们间的区别前,先来了解下它们的共同点吧,首先它们都是使用4通道850nmVCSEL激光器阵列和PIN光电探测器阵列,都符合QSFP28MSA和IEEE802.3bm100GBASE-SR4标准。至于它们的区别,下面就让易天光通信(ETU-LINK)给大家揭晓答案吧。一、两者的结构不同,100GQSFP28AOC有源光缆是由两个光收发器和一根光纤跳线组成,而100GQSFP28SR4光模块只是单纯的一个...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SR4光模块 AOC有源光缆 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-23 17:05:00
- 40GQSFP+SR4光模块与QSFP+AOC有源光缆,哪种更适合布线?
- 40GQSFP+SR4光模块与40GQSFP+AOC有源光缆都被广泛应用于40G数据中心短距离互连,既然两者都可以实现短距离互连,那么它们究竟有什么区别,各自的优劣势是什么呢?下面就让易天光通信(ETU-LINK)给大家揭晓答案吧。一、40GQSFP+SR4光模块VS40GQSFP+AOC有源光缆1、两者的功耗不同,40GQSFP+SR4光模块的最大功耗小于3.5W,而40GAOC有源光缆最大功耗小于1.5W,显然,40GQSFP+SR4光模块的功耗大于40GAOC有源光缆。2、40GQSFP+SR4光模块有DDM数字诊断监测功能,而40GAOC有源光缆无DDM数字诊断监测功能,所以在接收灵...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 40G光模块 AOC有源光缆 QSFP+光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-20 17:19:00
- 200GQSFP28-DDAOC有源光缆的介绍及应用
- 200G以太网凭借着更高传输速率、更高密度、更低设备功耗的趋势成为了市场的宠儿,而200G光模块、200GAOC和200GDAC更是其中的重要组成部分。现在市场上出现了各种200G数据中心光互连解决方案,其中包含200G光模块、200GAOC、200GDAC,下面易天光通信ETU-LINK就为大家介绍一种200G数据中心短距离互连方案。一、200GQSFP56高速线缆介绍1、200GQSFP56DAC200GQSFP56DAC高速线缆两端采用200GQSFP56模块组件,线缆长度最长5M,支持I2C双线串接口,易于控制,具有低功率、低串扰等特点。QSFP56电缆组件被优化设计以减少串扰和插头...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 200G光模块 AOC有源光缆 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-18 16:56:00
- 最新40GQSFP+AOC有源光缆介绍
- 随着网络吞吐量和带宽需求的日益增长,40G网络互连的需求也随之增长。目前,用于40G网络的光传输产品主要有40GQSFP+光模块、40GQSFP+AOC有源光缆、40GQSFP+DAC高速线缆。在短距离传输方案中,40GQSFP+DAC高速线缆和40GQSFP+AOC是用的比较多的两款产品,两者都有各自的优势,可根据传输距离来选择DAC高速线缆还是AOC有源光缆。在7M以上100M以内的传输距离,40GQSFP+AOC有源光缆是40G网络理想的互连解决方案,若传输距离超出100M,40GQSFP+AOC的光信号就会逐渐减弱。目前,40GQSFP+AOC有源光缆有两款产品,分别是40GQSFP...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 40G有源光缆 QSFP+AOC有源光缆 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-06 11:40:00
- 分享40G网络QSFP+DAC/AOC直连线缆解决方案知识
- 直连线缆是一种替代光模块的理想短距离连接解决方案,分为高速线缆(DAC)和有源光缆(AOC)两大类,具有价格便宜、使用方便等优点,受到了人们的广泛关注。现在,随着40G网络的广泛应用,QSFP+直连线缆也逐渐普及起来。易天光通信(ETU-LINK)将通过本文详细介绍市场上常见的QSFP+直连线缆解决方案。40GQSFP+高速线缆(DAC)40GQSFP+高速线缆(DAC)采用铜缆作为传输介质,有无源和有源两种。40GQSFP+无源高速线缆(DAC)无需供电,功耗较低,但传输距离也较短;40GQSFP+有源高速线缆(DAC)的传输距离则要更长一些。根据铜缆两端接头的不同,40GQSFP+高速线...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 40G QSFP+ DAC AOC 光模块 线缆 有源光缆 发帖人:etulink 发帖时间:2018-10-11 16:55:00
- 数据中心综合布线使用aoc有源光缆的原因分析
- 整个数据中心领域已经开始全球化导入40G/100GAOC,相对于40GDAC铜缆,40GAOC在7米以上的数据传输环境下具备不可比拟的优势,包括体积更小,重量更轻,更容易弯曲,更容易管理,信号传输距离更长等。如下为全双工AOC组件结构:在数据中心,如果用40GSR4光模块,同样可以获取上述目标。以下是对40GAOC与SR4模块的差异性分析如下:1.插回损分析:对于同样传输距离,对于SR4光模块,不同的光纤跳线插上同一模块,将会有不同的插损和回损,这种情况基本是通病。不过只要变化量符合范围之内,测试的眼图等相关指标不会有太明显变化。而制作良好的AOC这方面是基本上是可以保持稳定的,摇摆性能也更...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 AOC有源光缆 40G光模块 QSFP+光模块 SR4光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-18 16:44:00
- 什么是GBIC光模块?什么是SFP光模块?有什么不一样?
- 一般客户向我们询价千兆光口模块,我们脑海里浮现的都是SFP模块,但是我们却忽略了另一种千兆光口模块——GBIC。为什么GBIC会渐渐被SFP取而代之呢?它们之间有着什么样的关联及区别呢?让我们一起来回顾一下它们的发展“前世今生”吧!什么是GBIC光模块?GBIC(GigaBitrateInterfaceConverter)是千兆位接口转换器的简称,在上世纪90年代光模块生产厂家相当流行。其设计上可以为热插拔使用,采用SC接口。是一种符合国际标准的可互换产品。采用GBIC接口设计的千兆位交换机由于互换灵活,在市场上占有较大的市场分额。什么是SFP光模块?SFP是SmallForm-Factor...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 千兆光模块 光模块生产厂家 SFP光模块 GBIC光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-19 15:44:00
- 光模块的工作原理是怎样的?
- 由于微电子技术、有源和无源光器件技术的发展,光收发一体模块近年来已经成为普通光模块的主流产品。虽然光模块的封装,速率,传输距离有所不同,但是其内部组成基本是一致的。我们今天就来了解并探索光模块的工作原理。光模块简介光模块是用于交换机与设备之间传输的载体,是光纤通信系统中的核心器件。主要作用是发射端将设备的电信号转换成光信号。光模块结构光模块由光电子器件、功能电路和光接口等数个部分组成,光电子器件包括发射和接收两部分。光模块分类光模块可以分为光接收模块,光发送模块,光收发一体模块和光转发模块等。光收发一体化模块主要功能是实现光电/电光变换,包括光功率控制、调制发送,信号探测以及限幅放大判决再生...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块生产厂家 光模块类型 光模块结构 光模块分类 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-04 16:53:00
- 易天QSFP+有源光缆的特点与优点以及市场应用
- 易天(ETU-LINK)低功耗有源光缆综合解决方案提供更便宜的、并且可靠的数据传输合计数据。传输率高达40Gbit/s该有源光缆以标准的QSFP+MSA连接器为接口进行系统连接为客户提供了传统光模块的灵活性。该光缆的电气参数符合QSFP+接口的InfniBand*SDR/DDR/QDR(单倍数据速率/双倍数据速率/四倍数据速率)、以太网(10和40Gbit/s)、光纤通道(8和10Gbit/s)、SAS(6Gbit/s)和其它协议。特点和优点?功耗极低每根光缆(从端头测量)仅耗费0.78瓦比竞争对手光缆的功耗低30。因此降低了数据中心的整体功耗和热效率,每个系统因此可以增加更多端口以...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: QSFP+有源光缆 光模块生产厂家 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-05-11 14:22:00
- 分享思科交换机上用得较多的SFP光模块及GBIC光模块
- 五一小假期结束,今天易天光通信给大家充充电关于思科交换机设备上用得较多的千兆SFP光模块和GBIC光模块;SFP(SmallForm-factorPluggables)可以简单的理解为GBIC的升级版本。SFP光模块体积比GBIC光模块减少一半,可以在相同面板上配置多出一倍以上的端口数量。由于SFP光模块在功能上与GBIC基本一致,因此,也被有些交换机厂商称为小型化GBIC(Mini-GBIC)。Gigac提供的SFP系列产品兼容目前所有主流设备公司的产品,并在其产品上进行过严格的测试,性能指标符合各项要求。尤其是H3C2008年4月以后生产的设备对模块有加密解密的功能Gigac的SFP也能...
- 所属专栏: 技术交流 标签: sfp光模块 GBIC光模块 光模块生产厂家 发帖人:etulink 发帖时间:2018-05-02 17:54:00
返回